This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748的 PCB 堆叠

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/710168/tms320c6748-the-pcb-stackup-for-tms320c6748

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

您好!

 SPRS590G 在下表中提到了 TMS320C6748的堆叠:1 sig、2 gnd、3 pwr、4 sig、5 gnd、 6信号 但 OMAP-L138_C6748_LCDK_PCB-004_r4a.brd 的层堆栈与表不同:1 sig、2 gnd、3 sig、4 sig、5 pwr、 6信号 这是设计人员的首选。

此致

Kevin Clooney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    当您发现数据表和参考设计/用户指南/Wiki 文章/等之间存在差异时。 您应遵循数据表建议、因为它是最新的文档。

    此致、
    Yordan