工具/软件:TI-RTOS
您好!
我们使用标准 TDA2 RVP 映像并执行网络用例。
我们能够捕获原始/YUV 和 MJPEG 格式并将其流式传输到 TDA2 RVP 板。
现在、我们要执行 H246格式。 在e2e.ti.com/.../693296"上找到相关 TT 和 H246二进制"STRES_1920x1080/1920x1080/00.h264"
我们能够使用具有 H246多路信号分离器的 VLC 来观看视频。
在 TDA2 RVP 上:选择" 2:网络 RX +解码+显示(仅限 TDA2x)"
在 PC 工具端执行命令:
/network_TX.out --host_ip 192.168.1.101 --target_ip 192.168.1.201 --port 29171 --verbose --files ./streams_1920x1080/1920x1080_00.h264
我们遇到以下错误:
[IPU1-0] 407.492954 s:DECLINK:Declink_jpegDecodeFrame.Status[-1]中的错误
[IPU1-0] 407.507350 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(status = 0xffffffff)!!!
[IPU1-0] 407.507472 s:DECLINK:Declink_jpegDecodeFrame.Status[-1]中的错误
[IPU1-0] 407.569389 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(status = 0xffffffff)!!!
[IPU1-0] 407.56541:DECLINK:Declink_jpegDecodeFrame.Status[-1]中的错误
[IPU1-0] 407.588696 s:解码:错误:ALGPROCESS 失败(STATUS=0xffffffff)
请告诉我们如何执行 H246数据蒸制。
谢谢、
KK