This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:定制板启动

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675818/ccs-am5728-custom-board-bring-up

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们已经使用 AM5728设计了定制板、现在在组装定制板之后、我们将如何利用该板来运行应用。

我们在评估板上进行了软件开发。 同样、我们希望在定制板上继续。

在评估板中、加电后、所有 BSP 均已预构建并可供使用。

定制板中、需要做些什么才能使其准备就绪。 我们的定制板是一对一评估板(处理器、PMIC、DDR、eMMC、SD、Nand 闪存、 SPI 等)

此致

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 e2e.ti.com/.../671790
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该参考链接提供了 AM335x 的电路板启动提示。 给出了一些想法、但实际用于调试并不有用。 因此、我请求您提供建议或类似链接(如果有)、请提供建议。

    BR
    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了所有电源和振荡器? 您能否使用 JTAG 进行连接? 您能否引导电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要开始了解如何操作、需要一些指导或提示、是否有任何类似文档可用于调试 AM5728 EVM 的硬件。

    我将在调试定制板时遵循的相同操作。

    BR

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看以下内容是否对您有所帮助: processors.wiki.ti.com/.../AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我没有帮助、我已经完成了 AM5728 EVM 的工作。 此 EVM 预加载了 GEL 和初始化文件。

    我们的定制板将不预加载 GEL 和初始化文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satya、

    采用 AM5728等处理器的新电路板非常复杂。  您需要分阶段将其启动。  请遵循以下步骤并报告您的进度:

    1. 在通电之前、您需要验证所有组件是否正确组装到电路板上。  您还应使用欧姆计检查电源是否短路。  请注意、欧姆计可能会导致电源轨低于1.5V 的情况令人困惑。  这是因为大多数欧姆计使用1.5V 电池运行、连接电表时、该电压轨将开始传导电流。  欧姆计的读数可能为2欧姆。  这仍然与电路板短路时的结果明显不同。   在完成此验证之前、请勿继续。

    2. 您应接通电源并验证所有电源是否都已达到正确的电压。  还需要验证序列和时序。  在完成此验证之前、请勿继续。  由于您使用的是 AM5728、因此您将使用其中一个强制 PMIC 器件。  您可以重新配置输入、以使其即使在没有软件运行的情况下也能保持通电状态。  (请注意、这只能在初始电路板验证期间完成、因为长时间保持此状态会影响器件的可靠性-请参阅勘误文档)。  有关更多指导、请参阅 PMIC 的文档。  在此验证过程中、AM5728应保持复位状态。

    3. 验证加电功能后,您需要验证电路板上的任何时钟发生器是否以正确的速率生成时钟。  这包括连接到处理器的任何晶体振荡器。

    此时 、您应该验证引导模式引脚是否处于允许器件支持 JTAG 仿真的配置中。  您应该手动检查每个引导模式输入的电平以验证这一点。

    5. 只有在验证了上述步骤后,才能允许释放重置。  AM5728处理器现在处于空闲状态、您可以在其中连接 CCS。

    请按顺序完成这些步骤、并在完成后返回。  如果您无法成功完成这些步骤、请提供有关成功步骤和流程失败位置的详细信息。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持、期待您的进一步支持。

    我将在验证步骤并报告进度后返回给您。

    此致

    Satya