This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:H.264编码演示

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674843/am5728-h-264-encode-demo

器件型号:AM5728

您好!

是否有示例程序可使用编解码器引擎或 IPC 而不是 gstreamer 或 openmax 来运行 h.264编码?
我们客户的环境使用 gstreamer 或 openmax 不支持的操作系统。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我建议您检查此演示 videnc2test。
    您可以在此处找到源代码:
    git.ti.com/.../videnc2test.c
    如果您想构建此版本、可以遵循 PSDK 构建指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK
    如果您只想构建这些演示、那么最后一个命令可以是:
    MACHINE=am57xx-EVM bitbake omapdrmtest

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请回答您的问题、您可以单击"此问题已解决"按钮。
    您可以为新问题打开一个新主题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    感谢您的快速回复。
    我将检查您的答案内容。

    是否有仅使用 IPC 进行 H.264编码的示例程序?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    调用 libdce 的 videnc2test 使用 IPC。


    请回答您的问题、您可以单击"此问题已解决"按钮。


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    感谢您的快速回复。

    很抱歉,我的答案已延迟。
    videnc2test.c 似乎是使用编解码器引擎的示例。
    是否有任何不使用编解码器引擎的 IPC 样片?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下 wiki 页面:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_IPC
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_IPC_on_AM57xx

    BR
    玛格丽塔