工具/软件:Linux
您好!
我们设计了一款采用 AM3352处理器的定制电路板。 在电路板中、我们使用的是 MAX14830 (SPI 转四路 UART)。 MAX14830 IC 连接到 AM3352的 SPI1。 我们在 Linux 中启用了该驱动程序、并对 DTS 文件进行了以下更改。
SPI1_Pins:pinmux_SPI1_Pins{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x908、PIN_INPUT | MUX_MODE2)
AM33XX_IOPAD (0x90C、PIN_INPUT | MUX_MODE2)
AM33XX_IOPAD (0x910、PIN_INPUT | MUX_MODE2)
AM33XX_IOPAD (0x99C、PIN_INPUT | MUX_MODE3)
>;
};
SPI1{(&S)
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
状态="正常";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&SPI1_PINs>;
max14830@0{
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
兼容="maxim、max14830";
reg =<0>;
SPI-max-frequency =<10000>;
spi-cpha;
};
max14830@1{
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
兼容="maxim、max14830";
reg =<1>;
SPI-max-frequency =<10000>;
};
};
问题:
------
但在内核启动期间、我们不会打印调试?
2.必须进行任何更改?
3.是否有人提出解决问题的建议?
此致、
Avinash N