This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3351:SDK 升级后出现 QT 字体问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/689500/linux-am3351-qt-font-issue-after-sdk-upgrade

器件型号:AM3351

工具/软件:Linux

我将 PSDK-03.00.04升级为 PSDK-04.01.00.06。

我的 qt 应用程序的字体与 PSDK-04不同。  

请告诉我可以在哪里更改字体相关设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    两个版本的 PSDK 之间与 qt 相关的主要区别在于版本。 3.0使用的是 qt5.6、因为4.x 使用的是5.7.1。 您可以在两个 PSDK 版本的发行说明中查看此内容。
    我建议您查看5.7文档 doc.qt.io/.../embedded-linux.html 并查看/usr/share/fonts/ttf 文件夹。

    以下是 qt 论坛的链接: https://forum.qt.io/

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔