This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:内部错误:消息队列数量(0)与计算数量不匹配

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676127/linux-dra746-internal-error-number-of-message-queues-0-does-not-match-number-of-compute

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

你(们)好,先生

当我在 dra7x EVM 电路板上运行 OpenCL 示例时、发现此问题:

root@dra7xx-evm:/usr/share/ti/examples/opencl/platforms ./platforms


[529.143680] NET:注册协议系列41.

TIOCL 致命错误:内部错误:消息队列数(0)与计算单元数(2)不匹配

如何解决问题? 希望您能回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看 OpenCL 的工程师现在正在休假。 他将在2周内回来。 请向我们说明答复的延误。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand:

       我在 执行程序之前添加了导出 TI_OCL_COMPUT_UNIT_LIST_"0"、从而解决了这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好, ,

    感谢您分享该解决方案以供将来参考。

    此致、
    Mariya