This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:当我使用 McASP AIFO 时、我必须设置 EDMA Param ACNT 的值是多少?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674173/omap-l138-what-value-do-i-have-to-set-a-edma-param-acnt-when-i-use-mcasp-afifo

器件型号:OMAP-L138

您好、香榭丽舍

 启用 AIFO 时、我是否必须将 ACNT 设置为等于或大于 McASP WFIFOCTL.WNUMEVT?
如果我将 ACNT 设置为小于 WNUMEVT、会发生什么情况?

我想确保它。

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否想到了任何操作系统? 如果是、哪个 SDK 版本?

    软件团队将收到这方面的通知、并将直接在此处发布他们的反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我使用 SYS/BIOS v6.46.5.55。 但我不认为设置值取决于任何操作系统。

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对此有任何更新、请告诉我吗?

    当我使用2个串行器和8个插槽、每个都带有 McASP AFEIFO 时、我必须设置 DMA 传输大小和 McASP WFIFOCTL.WNUMEVT 的值是多少?

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J- Breeze、您好!

    Sahin 一直在研究这些问题、但他本周已不在办公室、将在他回来后回复您。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、j-Breeze、

    可以将 WNUMEVT 设置为 WNUMDMA 的整数倍数(串行器数量)、具体取决于所需的延迟、请参阅以下内容:


    如果您将 WNUMEVT 更改为大于 WNUMDMA、则需要确保 ACNT x BCNT 等于每个触发事件预期的字节数。 Mukul 在下面的主题中对此进行了更详细的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin 和 Garrett、

    感谢您的支持。
    我将按照 TI wiki 页面中吞吐量演示的设置进行操作。

    此致、
    J-Breeze