This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3XEVM:串行连接、但,串行端口上没有消息

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672922/ccs-tda3xevm-serial-connect-but-there-is-no-message-on-the-serial-port

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否安装 Tera Term 或使用 CCS 附带的 UART 控制台。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您似乎有4个 UART (13、14、15和16)连接、您能否尝试每个连接并查看任何一个 UART 终端上是否有输出?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh/Wang、

    UART 打印将出现在端口16上。 数据位、奇偶校验位、停止位等其他 UART 设置也应设置为8 N 1。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh
    我尝试4COM (13-16)全部相同,在一些 pdf 中,我看到连接了 thd com,所以我认为是 com15。 还有什么会导致这个?我已经没有这个板了。 这是第一次连接到 UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我没有尝试过使用 Mobaterm、您可以在 TeraTerm 中检查一下吗?
    BTW、您是否在板上刷写了 SBL 和 AppImage? 如果不是、请尝试按照用户指南中的说明刷写它们吗?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh
    非常感谢您的回复! 此问题现已解决!