Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138
您好!
我们希望在 用户能够更新固件的项目中使用 TMS320C6746。 我们不希望以任何可能导致轻松反汇编/反编译的格式分发固件更新。 此外、固件映像将存储在外部引导存储器中、在该存储器中、任何具有基本工具的人员都可以提取固件映像并对其进行分解/反编译。 据我所知、在这种情况下、如果没有任何需要存储在 DSP 芯片内而不是外部存储器内的信息的加密或混淆机制、就无法保护固件。 这样、任何攻击者都必须对 DSP 进行物理篡改、而不是捕捉外部信号。
我们知道支持安全启动的 C6748器件、但其成本是我们应用的理想选择 C6746的两倍、但似乎它没有任何内部可写非易失性存储器、我们可以在其中存储加密密钥或类似密钥。 即使是某些 OTP 位或电子保险丝也是足够的。 是否有任何机制可供使用?