This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:CAN 多核器件可访问1个外设以从此外设读取1个数据

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676116/rtos-66ak2h14-can-multicores-access-1-peripheral-to-read-1-data-from-this-peripheral

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用 EVM 66AK2H14板、我有一个问题:

我设置一个10千兆位以太网端口 来从另一个器件接收数据。 每个帧数据包含2个块:块 A 和块 B。我是否可以使用 DSP 内核 Pac 1来处理块 A、使用 DSP 内核 Pac 2来处理块 B、... (多核 DSP)同时通过多核导航器实现? 我该怎么做?

BRG、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "同时多核导航器"、没有适用于10GbE 的 DSP 驱动程序、唯一可用的是 Linux 驱动程序。 Linux 接收数据包、那么您希望 DSP 处理它吗? 您能否澄清数据?

    此致、Eric