This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SATA 引导

Guru**** 2973590 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675746/linux-am5728-sata-boot

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

当我尝试从 mSATA 引导时、

我观察到、在电路板上电(AM5728 EVM)后、GTKTerm 上没有显示任何内容。

H/W 选择:
1. SATA 选择 J1已连接
2.从 SATA 引导,跳线设置:J3 (1-2)、J4 (2-3)、J5 (2-3)。
J5短接

4.磁盘信息:
fdisk -l /dev/sda
磁盘/dev/sda:29.5 GiB、31671156224字节、61857727扇区
单位:1 * 512 = 512字节的扇区
扇区大小(逻辑/物理):512字节/512字节
I/O 大小(最小值/最佳值):512字节/ 512字节
disklabel 类型:DOS
磁盘标识符:0x1eb46c48

器件    引导  开始     结束 扇区 大小 ID 类型
/dev/sda1 *      2048 1050623 1048576 512M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2      1050624 61857726 60807103  29G 83 Linux


5.将所需映像复制到引导分区:
root@am57xx-evm:/run/media/sda1 ls
MLO                u-boot.img         uEnv.txt           ws-calibrate.rules

从工作 SD 映像复制的上述文件。

如果您遗漏了任何内容、请提出建议。

谢谢、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:
    我今天将介绍这一点。

    Steve K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来更像是一个通用的 u-boot 问题。 您能否在 denx.de 上发布您的问题?

    Steve K.