This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IDK 原理图问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674280/am5728-idk-schematics-question

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07

香榭丽舍

我想请大家澄清 一下电路原理图中存在但未被组装的 SN74LVC1G07缓冲器 U47的预期作用。 它似乎会将处理器的 RSTOUTn 引脚连接到 RESETn 输入。 是否打算使用基于 SW 的热复位功能? 是否由于 i862勘误表而未填充(复位应使用 PORz)?

我提出的原因是、客户已 在 IDK 基准之后实现了 SN74LVC1G07缓冲器并将其填充。 TI 审查了原理图、对此没有任何意见。 这是否有效或需要更正(即、取出  SN74LVC1G07)?

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队-这里有任何反馈吗?

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我仍在收集有关 IDK 复位策略的信息。 IDK 和 GP EVM 之间采用了不同的方法。 对于 IDK、通过与 PMIC 的通信生成软件复位、并移除缓冲器以避免产生任何其他类型的复位。 我正在努力详细了解为何使用这种方法。

    此致、Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已确认、在该设计的后续版本中、发现该缓冲器不必要、并标记为 DNI。  缓冲区安装在早期版本中,不会造成任何不良影响。  

    我想指出用户指南"已知缺陷"部分中描述的原理图中的另一个问题。 A.9节介绍了对 AM572x IDK 的关断序列缺乏控制的情况。  需要一个不出现在 AM572x IDK 原理图中但可在 AM571x IDK 原理图中找到的电路。 此电路应在您的设计中实现。 更多详细信息、请参阅 AM572x 工业开发套件(IDK)评估模块(EVM)硬件用户指南的 A.9部分。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、
    快速说明:您能否确认缓冲器的使用与特定器件版本无关? 也就是说、如果已安装的电路板的早期版本也具有可能需要的早期器件版本?
    客户现在拥有安装了最新器件和缓冲器的电路板、要求确认这是否不会导致任何问题。

    谢谢
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、这里有任何反馈吗?

    谢谢
    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我会轮询小组、看看他们是否知道原理图中包含缓冲区的原因。 它已安装在电路板的测试版中、但已针对生产单元删除。 原始设计器不再与 TI 合作、缓冲器已被移除、因为我们找不到它的需求。 它可能包含在器件的早期版本中、但不太可能、因为它是原始设计的一部分。 不幸的是、我没有更好的答案。
    此致、Bill