This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:用于编程的 NAND 映像

Guru**** 2984380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674495/linux-processor-sdk-am335x-nand-image-for-programming

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!  

我使用的是 AM335x 板。

我想制作全尺寸 NAND 映像(ubi 文件系统:uBoot、内核、文件系统;512MB)、包括 OOB。

请告诉我如何制作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常广泛的问题、我不确定如何提供帮助。 U-Boot 和 Linux 都有将映像写入 NAND 的工具、它们也将处理 OOB。

    我建议首先对以下内容进行良好的评估:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_NAND_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我想在我的512MB NAND 设备上创建 USB img 文件、但没有 ECC 错误、也没有用于大规模生产的坏扇区。

    因此、我想知道如何在 Imag 的 OOB 部分中针对无 ECC 错误和无坏扇区生成 ubifs.img  

    我将在工厂中使用 img 进行大规模生产。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已私下联系您以提供更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有收到你的邮件。

    如果您有时间、请再给我发送一封邮件。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    我已经给你发送了一个 PM。