This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EXEVM:使用 VSDK 从 TDA2xx BIOS_all 中的 SYSBIOS 启用 CANBUS

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674522/rtos-tda2exevm-enable-canbus-from-sysbios-in-tda2xx-bios_all-using-vsdk

器件型号:TDA2EXEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想使用群集应用程序,它从汽车接收 CANBUS 数据。 我想启用并从 M4内核的 DCAN1 (SYSBIOS)访问此功能。 我使用的是 PROCESSOR_SDK_VISION_03_02_00_00。 并使用"tda2xx_EVM_BIOS_All"配置。 请帮帮我。

此致

Bhagyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyam、

    中显示了启用 DCAN 的代码 \vision_sdk\apps\src\rtos\modules\dcan。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyam、

    如果要包含此 TDA2xx (J6) DCAN 示例、可以在相应的'cfg.mk (在" \processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\apps\configs\tda2xx_evm_BIOS_all")。 它将进行编译、但未在 J6 EVM 上进行验证。
    此示例执行 DCAN 的引脚配置、然后将消息发送到另一个 CAN 节点(PC CAN 仿真工具)并等待 ACK 消息。 此过程会定期重复。 此示例在 IPU1_0 (M4)上运行。

    您可以将其用作示例、并根据自己的需要进行更改。 您需要更改一些过滤器配置以接受来自 CAN 总线的消息(用于接受过滤的 Rx 邮箱配置)。

    此致、
    Vivek Dhande
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    Rishabh