This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:需要 VISION SDK、雷达 SDK

Guru**** 2975280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675124/ccs-ccstudio-need-vision-sdk-radar-sdk

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要 VISION SDK 2.8、2.9: VISION_SDK_02_08_00_00、VISION_SDK_02_09_00_00

雷达 SDK 2.12、3.1: processor_sdk_radar_02_12、processor_sdk_radar_03_01_00_00

我可以从何处下载这些文件? 我有  用于 TDA3x 的 CCS v7.1.0.00016 (DSP:TMS320C66x)..

 

谢谢

Rafi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rafi:

    可从 TI.com @ www.ti.com/.../processor-sdk-vision 下载最新的 SDK 3.x 版本
    您可以通过键入发行版本来下载旧的3.x 发行版、如下例所示。
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    对于2.x 版本、TI.com 上不提供该版本。 这些版本在 NDA 下分发。
    您可以改用3.x 版本吗?

    谢谢。

    此致、
    斯坦利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rafi:

    正如 Stanley 所说、我们希望您使用 TI.com 上提供的最新版本。
    但是、如果您需要特定的旧版本、请仅参考此主题中提供的链接: e2e.ti.com/.../674437

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stanely、
    我仍然需要:vision_sdk_02_08_00_00、vision_sdk_02_09_00_00和 processor_sdk_radar_02_12
    您提供的链接仅包含雷达 SDK 3.1
    我认为我需要 TI PASS 和 CDDS 帐户、您能为我创建吗?

    谢谢
    Rafi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rafi:

    请联系当地的 TI FAE 以帮助您访问 CDDS。

    此致、
    斯坦利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    Rishabh