Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM3352, TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3352、 TPS65910
工具/软件:Linux
大家好、我是新手。
我们基于 AM335x 板开发了定制板。 一切都运行良好。 但是、在一段随机的时间后、CPU 在没有任何日志的情况下进行了免费处理。
平台:AM335x
SDK:TI 处理器 SDK 04.02.00.09
OSC0频率:24M Hz。
DDR 频率:400m Hz。
w 遵循以下文章: processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Tuning_the_DDR3_Timings_on_BeagleBoneBlack
我们使用了 Kingston 的 D2516EC4BXGGB 4G 位 DDR3L SDRAM、供 Beagle Bone Black 使用。
我们已连接 DDR3L 原理图。
e2e.ti.com/.../DS_5F00_CBN_5F00_CORE_5F00_R0.1_5F00_17.08.25_2D00_1.pdf
P.S 奇怪的是、如果 OSC0频率为24M Hz、 而 SYSBOOT[15:14]为26MHz、定制电路板可以在不冻结的情况下工作。
感谢您的建议。