This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:MMC CD 作为 GPIO

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/688641/linux-processor-sdk-am335x-mmc-cd-as-gpio

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

是否有任何方法可以将 MMC0_CD 引脚用作我的应用程序的常规 GPIO。我正在使用 SD 卡,但我不需要 MMC_CD 功能。我只是将 MMC-CD 的 DTB 修改为 不可拆卸,以便不能使用 CD (我不确定这一点)。这是一个很好的工作方式。

但是,当我在覆盖 dtbo 中为 GPIO 配置相同的配置时,内核无法启动。

我是否错过了任何其他配置?

请建议。

此致

Zee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zee、

    您是否使用 AM335x TI 电路板(EVM、SK、BBB)或定制电路板?

    您是否使用 AM335x TI PSDK v4.03?

    在 MMCX 节点中、确保已删除"CD-GPIO =<&gpioX GPIO_ACTIVE_X>;"条目。 还请确保已删除 MMCX_Pins 条目中的 GPIO 引脚多路复用器、并将该 GPIO 引脚多路复用器放在正确的位置。

    此致、
    帕维尔