This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:TMDSLCDK138上的 UART

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK138, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675258/omap-l138-uart-on-tmdslcdk138

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK138、

您好!

我是大学的一名高级职员、与 TMDSLCDK138合作进行一些音频处理。 我想知道在 TMDSLCDK138上实现 UART 通信的最佳方法是什么。 我需要通过 UART 发送的数据来改变 DSP 处理器运行时的效果。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gordan、

    您的意思是通过 UART 与 OMAP-L138 LCDK 通信:
    PC <-> UART <-> OMAP-L138 LCDK
    或者、您希望通过 UART 建立板对板通信:
    OMAP-L138 LCDK <-> UART <-> OMAP-L138 LCDK

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、

    我想让 OMAP-L138与微控制器通信。 在我们的案例中、是 Arduino。 那么、类似这样的东西:

    OMAP-L138 LCDK <-> UART <-> Arduino

    感谢您的回复、

    戈达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看 Processor SDK RTOS 中的 UART 示例:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_UART
    它们主要用于将数据从串行控制台传输到 UART、但可以进行修改以满足您的需求。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有关于如何访问 TMDSLCDK138上的 UART 的硬件原理图?

    谢谢、
    戈达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LCDK 原理图位于此处:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    原理图的 UART TRANCIEVER 部分位于第5页。

    此致、
    Yordan