This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:DSP 测试失败

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676152/tms320c6678-dsp-test-failed

器件型号:TMS320C6678

大家好、团队、

附件是客户的错误文档。 客户已检查电源、结果正常。  e2e.ti.com/.../error1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    我在阅读说明时首先想到的是硬件问题、原因如下:
    "有六个 DSP 板、其中五个正常工作。 但是、其中一个在开机一段时间后失败、而其 DSP 测试正常。"

    他们是否检查了原理图? 是否可以检查布局... 这可能是制造中的问题。

    您能否详细说明他们运行的测试是什么? 或者、当电路板处于活动状态(未执行任何计算)一段时间时、电路板是否会发生故障?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    以下是我想为您更正的一点。客户对其进行了测试、在特定时间后、此 DSP 失败。 我已要求客户遵循此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    请详细说明客户的反馈、如果您有的话。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到。 我现在要关闭此主题。
    您可以在收到客户的任何反馈后立即重新打开它。

    此致、
    Yordan