This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSICE3359:UART 回显示例工程无法调试

Guru**** 2973330 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675404/ccs-tmdsice3359-uart-echo-example-project-unable-to-debug

器件型号:TMDSICE3359

工具/软件:Code Composer Studio

当我将 uartEcho 工程从 AM335X_StarterWare_02_00_01_01导入 CCS 版本:7.4.0.00015时、编译成功、但当我开始调试时、编译已暂停。 是否有运行此应用程序的手册/用户指南? 提前感谢。

此致

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    [引用 user="Vinay venu"]但当我开始调试时,它被暂停[/quot]

    此处提供的更多详细信息将非常有用。 屏幕截图也会很有帮助

    [引用 user="Vinay venu"]是否有运行此应用程序的手册/用户指南?

    Sitara 论坛中的专家可以帮助您更好地了解有关该示例的更多详细信息

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    您能帮我标记给 Sitara 的一些专家吗?他们可以指导我运行此示例?

    下面发布了屏幕截图。

    提前感谢您!

    此致

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 暂停不是问题。 实际上、当您调试项目时、它应该自动连接、加载程序、运行到 main、并保持在该位置。 这就是我在 BeagleBone 上调试 uartEcho 时看到的内容

      

    但在您的情况下、它会在某些地址挂起、而不存在源代码相关性。 您使用了哪个示例(针对什么目标)? 我使用了 BeagleBoard 1、因为这是我的目标。 我没有看到用于 TMDSICE3359的一个。 如果您尝试将其中一个示例用于另一个目标、这可能是它不起作用的原因。 如果您可以确认、我会将此主题移至 Sitara 论坛以获得更多帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    谢谢! 这很有用、但现在我甚至站在屏幕截图的同一个点。 此外、您是否能够在终端中看到回波?
    如何验证此示例项目?
    我通过 FTDI 将 CAN 端口(CAN 端口中存在 UART0)连接到 PC、并观察串行终端中的 UART 数据。 我看不到任何数据、甚至无法写入任何数据。

    请在您的结尾进行验证、并向我说明您遵循的步骤。 您的输入将被预先更新。 感谢您的参与。

    此致、
    Vinay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinay、
    我将把它移至 Sitara 论坛。 那里的专家将对实际示例项目有更多的了解。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinay、

    我已经在这个主题 e2e.ti.com/.../2487959上为您提供了帮助
    这是否能解决您当前对在 Processor SDK RTOS 软件包中运行示例的担忧?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它也解决了这个问题。 谢谢你 Lali