This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA718:使用 HDMI PLL 而不是视频 PLL 为 LCD 计时

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/670174/linux-dra718-clocking-lcd-with-hdmi-pll-instead-of-the-video-pll

器件型号:DRA718

工具/软件:Linux

我尝试进行以下操作:

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Display_FAQ

在 我们定制板中添加了有关 TDA2X 和 J6入口的带 HDMI PLL 的 LCD 时钟部分。 它 不会对这两个器件都生效。

e2e.ti.com/.../d2f2cb13.diff

以下是日志:

TDA2X 电路板:

有调试建议吗?

谢谢、此致。

Jhoney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jhoney、

    我不确定 TDA2x、但在 DRA71x 上、由于仅使用一个 VIDEO _PLL、时钟 RUSING 可能不同、我必须仔细检查并返回给您

    此致、
    Subhajit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已在专用 E2E 中解决、问题是在定制板 dts 文件中未启用 HDMI 块。
    在定制板的 DTS 文件中添加以下内容有助于切换到 HDMI PLL

    HDMI{(&H)
      状态="正常";
    };

    此致、
    Vishal