This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:Starterware USB 问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676177/processor-sdk-am335x-starterware-usb-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

你好

每一个期待的人

我使用了 StartWare 的 USB_serial_device,当我连接到 PC (windows 7)时,会弹出“未知设备”。

然后拔下 USB 线缆、再次连接时会出现"StarterWare USB 串行端口"的错误消息。

当 第一次连接 PC 时,如果显示“StarterWare USB 串行端口”,您能告诉我如何设置寄存器吗?

等待你的帮助。

此致

Tomiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomiyama、

    我不确定它只是一个"一个寄存器"项来指示器件何时进行了枚举。 USB 协议是与 PC 相连的多事务握手。 此外、连接到 Linux 计算机时、行为可能会有所不同。

    Lali