This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:UDP/TCP 示例代码

Guru**** 2965410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676018/rtos-am3352-udp-tcp-example-code

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

您好,香榭丽舍

我正在查找 TI AM335 RTOS 上的 TCP/UDP 示例代码。

是否有人可以分享一些有价值的信息?

我是否需要根据以下示例来移植 UDP/TCP 内容=> EMAC_BasicExample_evmAM335x_armExampleproject

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    里约

    您可以基于示例- NIMU_BasicExample_evmAM335x_armExampleproject 来端口 UDP/TCP 套接字。
    您还可以参考 TCP/UDP 服务器示例项目- Nimu_BasicClientExample_idkAM572x_armExampleproject,该项目目前仅用于 AM572x。

    此致、
    Garrett