This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM57X:在 DSP 上接收 UDP 数据包

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676042/rtos-processor-sdk-am57x-udp-packets-receive-on-dsp

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:TI-RTOS

我需要在 GP EVM AM572x 上的 DSP C66x 上接收 UDP 数据包。  

我可以使用哪些 RTOS API?

是否有任何示例作为参考?

RTOS 版本: processor_sdk_rtos_am57xx_4_02_00_09

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您可以参阅 NIMU_BasicClientExample_idkAM572x_c66xExampleproject 以进行 UDP 服务器设置。

    hEchoUdp = DemonNew (SOCK_DGRAM、0、7、dtask_udp_echo、
    OS_TASKPRINORM、OS_TASKSTKNORM、0、1);

    有关 TCP/UDP 服务器守护程序支持 API 函数的详细信息、请参阅 TI 网络开发者套件(NDK) v2.25 API 参考指南第5.4节、spru524j.pdf。

    此致、
    Garrett