This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:PCIe 问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673639/linux-am5728-pcie-problem

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我们使用 pex8609交换机扩展下游中的4个 PCIe 端口,当我们在下游端口中插入一个 ath9k 无线网卡时,该卡工作正常,速度快,但当我们插入两个 ath9k 无线网卡时,速度非常慢,ping 的延迟大于 1000毫秒。

如何配置 am5728的 PCIe 控制器以使两个无线卡同时正常工作?

请帮帮我。

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    在枚举期间协商速度。 您可能需要检查是否存在其他问题。 它不应与 PCIe 配置相关。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    我将关闭该线程。 如果您有其他问题、请提交新问题。

    雷克斯