This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Windows7 PC 的 PCIe EP 问题

Guru**** 2969280 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672676/linux-am5728-pcie-ep-issues-with-windows7-pc

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

现在、我使用了 am5728-EVM 板。 它运行为 EP 模式,我将其插入到 Windows 7 PC 中,PC 将 am5728-EVM 板扫描为非独立 PCIe 设备。 然后,我使用 windirver 生成 PCIe 驱动程序,在以正常方式安装 PCIe 驱动程序后,它显示设备找不到足够的资源来使用(代码12),与 CY 相同的错误代码。
我下载的 Linux EVM SDK 版本与"training.ti.com/am57x-pcie-ep-demo-processor-sdk-linux 显示的版本相同。 版本为"ti-processor-sdk-linux-am57xx-03.02.00.05-linux-x86-Install.bin"、"software-dl.ti.com/.../index_FDS.html"、am5728-EVM 板内核配置为"processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_PCIe_EP_User's_Guide" 。
如何确认 am5728-EVM 板工作正常? 如果工作正常,如何在 EP 模式下使用 PCIe 设备(如果有示例程序)? 如果我需要更改任何配置以使 PC 驱动程序正常工作,请告诉我。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您得到的错误特定于 Windows 7。 它与 PCIe 或 AM5728-EVM 无关。 第一个支持的 EP 模式版本是 Processor SDK 3.2.0.5、但之后您可以使用任何版本。

    TI 使用2个 AM57x EVM 测试了 EP 模式、如 PCIe EP 用户指南中所述。 TI 不会针对 PC 测试 EP 模式。 Windows PC 具有不同的枚举要求。 Linux PC 未针对进行测试、但重新扫描后应能正常工作。

    论坛中有用户能够使其正常工作、但我们没有在论坛中发布的其他详细信息。
    e2e.ti.com/.../2406361

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,chang
    感谢您的建议!
    Windows PC might 上的驱动程序有问题,我稍后会确认。
    现在、我不知道在 AM5728电路板通过 PCIe 与 RC 进行通信时如何在应用软件中使用 PCI-EPF-TEST (__LW_AT__EP)驱动程序。您能给我一些建议吗、还是有任何演示编程示例可供我参考?
    谢谢!
    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下主题中的信息: e2e.ti.com/.../639153

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,chang
    感谢你的帮助!
    这对我很有帮助、我稍后会尝试。
    谢谢!
    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 PC 驱动程序时,我已经解决了 Windows 7 PC 蓝屏问题。

     我们需要配置一些提示:

    (1)条码和条码大小:PC 驱动程序设置了 BAR0和 BAR1,但 am5728 PCI-EPF-test 驱动程序配置了 BAR0 --Bar5,条码大小需要配置相同;

    (2) am5728 PCIe 卡需要在 PC 上电前加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 论坛成员将受益于 TI。

    雷克斯