This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:EVMK2H OOB 演示中未显示 IP 地址

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674212/66ak2h06-no-ip-address-displayed-in-evmk2h-oob-demo

器件型号:66AK2H06

您好!

我正在尝试 EVMK2H 的 OOB 演示。
在 EVMK2H 的快速入门指南中、它说 IP 地址将被显示
LCD 屏幕上。
但在我的板上、它显示如下:
//////////////////////
IP 地址:
耐梦
//////////////////////

我们的 EVM 版本为4.0版和 BMC 1.0.2.6版(引导完成后显示在 LCD 中)
是否有任何解决方法来查找 IP 地址?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 SDK 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    EVM 演示程序已由 EVM 供应商(Advantech)在板载闪存中实施、
    以便我不知道使用了哪个版本的 SDK。

    启动后、我从 TeraTerm 终端检查了 u-boot 和内核的版本。
    ///////////////////////////////////
    UBoot 版本:
    U-Boot 2013.01-00004-g0c2f8a2 (2013年8月16日- 19:04:15)

    内核版本:
    Linux 版本3.8.4
    ///////////////////////////////////

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请参阅

    是否已插入以太网电缆并运行 DHCP 服务器来服务器 IP 地址?

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    感谢您的答复、很抱歉耽误您的时间。
    我已将以太网电缆插入到我的 PC 中。
    您的意思是我需要设置我的 PC 吗?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G.f、

    是的、请尝试设置 DHCP 服务器并查看它是否适合您。

    雷克斯