This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:双存储器控制器 PCB 跟踪(具有 ECC)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA3MV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676166/tda3mv-dual-memory-controller-pcb-tracing-with-ecc

器件型号:TDA3MV
主题中讨论的其他器件:TDA2、

您好!
我们在 TDA2、TDA3上进行一些 ADAS 器件的设计。 确定我们已经签订了 NDA。
我们希望使用双内存控制器配置。 但是、我们之前看到的所有内容(EVM 和其他设计)仅使用一个存储器控制器。
我们可以从何处获取适用于双控制器+ ECC 的 PCB 跟踪(设计或建议)?
有关 FCBGA 784 (ABZ 封装)跟踪的建议也很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDA3MV 不支持双存储器控制器配置。

    对于 TDA2、您可以在产品页面的"技术文档"下查看参考设计文件、如下所示。

    如果您的问题没有得到解答、请告知我们;谢谢!

    此致、
    Kevin