器件型号:TDA2EG
工具/软件:Code Composer Studio
我要将频率更改为600Mhz、因此我在 uboot 之前在 CCS6.2.0上进行了仿真。 在我测试后、出现了这样的问题:
>>可误配置错误:最大/最小比率 未收敛。
我不知道如何解决这个问题。 有人建议使用硬件调配的解决方案。 遗憾的是、我不知道如何进行硬件调平。
请帮助我解决问题或提供一些建议。
以下是我的仿真的一些详细信息:
CCS6.2.0
Avatar EMIF 工具(使用 a15项目)
SPRAC36A_EMIF_RegisterConfig.Excel (这是修订版2.0.0。 Avatar EMIF 工具有一个内置修订版本1.0.0。 修订版2.0.0在结构 EMIF_cfg 中添加了三个新参数:.ecc_ctr1、.ecc_addr1、.ecc_addr2。 我之所以命令他们、是因为我不知道如何将他们正确添加到 a15项目中。)