This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:DVR RDK 4.1中的平铺器支持

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676120/linux-tms320dm8148-tiler-support-in-dvr-rdk-4-1

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我想水平翻转输入图像。 我知道我们可以用平铺机来实现它。

我们是否支持 DVR RDK 4.1中的平铺机? 如果是、那么我如何才能从它开始?

我在 multih_progressive_8ch_vcap_venc_vd_dec_vdics.c 中找到了一些设置、如下所示:

CapturePrm.tilerEnable= false;

nsfPrm[NSF_after_capture].tilerEnable              = false;

sclrPrm.tilerEnable                                 = false;//强制 tiler 禁用;

这意味着什么? 以及如何设置要翻转的度数?

我期待你的答复。 提前感谢。