This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:OpenCL EDMA 示例

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676391/linux-am5728-opencl-edma-example

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我找到了: http://processors.wiki.ti.com/index.php/OpenCV 说 在 gauss.cl、sobre el.cl、thresh.cl 中有 EDMA 示例

但我在" tiopencv "中找不到它们。

如何找到它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?
    您是否尝试遵循从 OpenCV OpenCL 开发设置一章开始的指南?
    请检查表格、其中 SobelX/SobelY、THRESHOLD、GaussBlur (3x3)为完整路径。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我从 git 获得了源代码://git.ti.com/opencv/tiopencv.git
    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../OpenCV_AM57_Test_Instructions
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是 PSDK 版本。

    但是、请查看此表:

    OpenCL C C66 DSP 内核

    您可以看到其中的路径、例如:

    modules/imgproc/src/thresh.cpp

    可在此处找到:

    modules/imgproc/src/OpenCL/threshold.cl

    您可以在中看到它:

    希望这对您有所帮助。

    BR

    玛格丽塔