This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:TDA3X 中的 VTNF

Guru**** 2971540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671363/rtos-tda3xevm-vtnf-in-tda3x

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们将 TDA3x 与 VisionSDK 3.1搭配使用。 我们能否在用例中启用 VTNF 后视全景?

我们在函数 chains_RVP_TDA3X.c 中看到了一个参数,pObj->bypassVtnf = true,在 chains_RVP_TDA3X_SetAppPrms (chains_RVP_TDA3XObj *pUcObj,void *appObj)中看到了该参数。  我们尝试将其更改为 false,以便 VTNF 启用。 我们无法观察到任何可见的变化。

在单个摄像头用例中、有 一个用于切换 VTNF 的选项、即 iss_caption_isp_simcop_display。 在切换该特定选项时、我们可以注意到更改。

我们是否需要进行更多更改才能启用后视全景用例中的 VTNF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blessy、

    是否可以尝试在 SetIspConfig API 中设置为 false?
    一个问题、您为什么需要 VTNF?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我们尝试在 chains_RVP_TDA3X_SetAppPrms API 中设置为 false、因为它位于 SetIspConfig API 之前。 我们在 SetIspConfig API 中进行打印、以检查 VTNF 参数是否已更改、是否已更改为 false。 因此 VTNF 已启用。 但视频中没有可见的变化。

    在单个摄像头用例中打开和关闭 VTNF 显示了视频的巨大差异、当 VTNF 打开时、噪音谷粒仍然存在。 在全景后视图中未看到类似的差异。

    我们正在尝试降低弱光条件下的噪声。 在单个摄像头用例中启用 VTNF 显示出很大的噪声差异。 考虑在后视全景中应用此更改。 你有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blessy、

    好的、此用例使用了 DeWarp Link、而 DeWarp 不支持 VTNF、因此无法启用它。
    您想使用 VTNF 的具体原因是什么? ISP 中有一个噪声滤波器。 可用于消除噪声。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    现在、我们已使用 DCC 工具完成了 ov10640传感器的图像调优。 我们尝试通过调整噪声滤波器块(如噪声滤波器3 (NF3)和色度噪声滤波器)来降低视频中的噪声。 调整 NF3后观察到变化。 但是、由于平滑效果、这之后的清晰度降低了。

    关于 NF3:在调谐的视频中、当发生某些场景变化或摄像头前方物体发生轻微移动时、会突然出现噪音。  它看起来像是切换噪声滤波器、即关闭/打开。 这个问题可能是什么? 这是由于噪声滤波器算法造成的吗?就像在物体聚焦时进行像素平滑处理一样?  

    结合使用 VTNF 和 NF3 (仅与 NF3相比)时、光照性能较低。  这就是我们尝试启用 VTNF 的原因。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atira、

    NSF3支持多种配置、并根据当前曝光、增益和色温选择其中一种配置。
    我认为 OV10640支持两种配置、一种是禁用 NSF3、另一种是启用 NSF3。
    请检查 OV10640驱动程序中的 NSF3 xml 文件、并根据您的要求进行更新。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。