This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:运行融合示例所需的硬件和软件

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675655/rtos-tda2p-acd-required-hardware-and-software-to-run-fusion-example

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的香榭丽舍

我的客户希望在 TDA2Px 上开发摄像头/雷达融合。 WAN 了解运行融合示例所需的 h/w 和 s/w。

到目前为止、我知道所需的 h/w 低于。 但所需的雷达模块是什么? 我无法从 TI 和 SpectrumDigital 的网站上找到所需雷达模块的信息。

A. TDA2Px EVM x 1.
b. Fusion 卡/EVM x 1.
C. TIDA OV2775摄像机(带 FAKRA 电缆) x 1.

2.是否有任何支持摄像头/雷达"融合"用例的 SDK? 如果否、TI 何时支持此用例?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的香榭丽舍

    我可以有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    VSDK 3.2已支持 TDA2Px 上具有 TIDA1130摄像头模块的融合板。 但它还不支持该板上的雷达输入。 因此、我们已经在具有 Fusion 板的 TDA2Px 上验证了第二个 PHY 输入、并将在下一个版本中提供、它不是雷达输入、仍然是基于 OV2775的 TIDA1130模块的输入。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brijesh、

    感谢您的意见。

    如果客户购买所谓的"融合"电路板、则客户希望运行摄像头/雷达融合用例。 TI 是否计划在 SDK 中添加摄像头/雷达用例? 如果是、何时提供?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    我们正在进行融合演示。 计划为即将于2018年第二季度结束的 Processor SDK Vision 3.4版本准备一个演示。

    谢谢、此致、
    Piyali