This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:在不重建项目的情况下对 TMS320C5515进行编程

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676076/ccs-tms320c5515-programming-a-tms320c5515-without-rebuilding-project

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我继承了一个 TMS320C5515工程、但无法编译它、因为原始 Code Composer 工作区中的工程路径与现在安装它的计算机上的工程路径不同。  我将及时解决这些问题、但在执行此操作之前、我需要刷写我们的一个 TMS320板、以确保其正常工作。  由于我还无法构建项目、然后在 Code Composer 下启动一个调试会话来刷写 DSP、我的问题是:我是否有办法将之前编译的代码刷写到 TMS320中而无需重新编译项目?  使用 Code Composer 还是另一个独立程序?  我将 XDS200调试器与我们的定制板配合使用-与用于 TMS320C5515 EVM 的调试器相同。

感谢您对这方面的任何见解。

此致、
Mike McCully

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    您是否有项目的.out 文件?
    如果是、可以、您可以通过 CCS 将其刷写到 EVM 上。
    您知道如何在 CCS 中为 C5515 EVM 创建目标配置吗? EVM 上有一个板载仿真器(J2)、您可以使用该仿真器。
    support.spectrumdigital.com/.../evm5515_TechRef_revb.pdf

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、

    感谢您的回答。 我不使用 EVM 板-这是一个定制板、但虽然您的回答没有直接回答我的问题、但它确实向正确的方向指明了我、因此现在我知道了对 EVM 板进行编程所需的内容。 再次感谢您。

    Mike