This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:引导和使用不带操作系统的 NAND

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676536/am3703-booting-and-using-nand-without-os

器件型号:AM3703

大家好,  

  我在 AM3703上有一个设计,没有操作系统, 我想使用 NAND 来引导   , 并且能够在这种情况下存储一些数据。

您对如何 在没有任何操作系统和文件系统的情况下进行处理有什么建议吗?

任何意见都是非常欢迎的  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、
    到星期一、我们的应用团队应回复您的帖子。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    虽然这是可能的、但我强烈建议您不要在无操作系统的环境中使用 NAND。 您将需要注意 NAND 管理所需的大量内容-坏块管理、磨损矫正、ECC 等 一个更好的解决方案是选择 eMMC、它在内部处理所有这些功能、而无需主机干预。