我们有一个 L138/C6748开发套件板、我们正在尝试从 SPI1上的 EEPROM 引导。
我们有一个.out 文件、当使用 JTAG 和 CCS v7加载到电路板时、该文件可以正常工作。
我们使用 AISgen 工具为 D800K800版本1.13构建了一个 AISgen.bin 文件。 我们使用的设置与 GEL 文件中用于为 PLL0和 PLL1创建.out 文件的设置相同、对于 DDR 设置、我们使用的值与 LCDK_AISGen_Config.cfg 文件中的相同
使用 SPIWrite 将 AISgen.bin 文件编程到 EEPROM 中。
DIP 开关设置为00001001 -(SPI1 EEPROM)
引导时、我们在示波器上获得以下内容:
黄色:SPI1的 CS 0
绿色 SPI1时钟
红色:SPI1 MISO
CS 在仅从 EEPROM 读取5个字节的数据而不是读取 EEPROM 中存储的整个数据后变为高电平、
什么可能导致 CS 0变为高电平? 板上或 AISgen 工具中是否缺少任何设置?
此致
Michael