This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:原理图(OMAP-L138 LCDK)

Guru**** 2552040 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/687081/rtos-omap-l138-schematic-diagram-omap-l138-lcdk

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

您好!

对于 OMAP-L138 (DSP+ARM9) LCDK 开发套件、

我参考的是"在线技术文档"中提供的原理图、该原理图与电路板 SD 卡提供的原理图相同。

但引脚配置与原理图中给出的不同。  

我能否获得正确的原理图?

例如、

        (SPI0_CLK 实际上将连接到 J16的"引脚编号34"

         但在原理图中、它们作为 J16的引脚编号32提供  

         SPI0_SIMO 也是如此。)

此致、

Kshitika  

格拉斯哥斯拉斯哥斯特拉斯克莱德大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图可从此处下载:

     

    如果您看一下、SPI0_CLK 会进入以太网 phy:

    如果您移除 R178并填充 R216、您将看到 SPI0_CLK 进入 SPIO_CLK、SPIO_CLK 在 J15的引脚25 (而非 J16)上输出:

    实际上、SPI1_CLK 在 J16 (即摄像头接口)上输出。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yordan Kovachev"]

    原理图可从此处下载:

     

    TI:抱歉! 我们找不到您的页面。

    www.ti.com
    您查找的页面可能已删除、名称已更改或暂时不可用。

    如果您看一下、SPI0_CLK 会进入以太网 phy:

    如果您移除 R178并填充 R216、您将看到 SPI0_CLK 进入 SPIO_CLK、SPIO_CLK 在 J15的引脚25 (而非 J16)上输出:

    实际上、SPI1_CLK 在 J16 (即摄像头接口)上输出。

    此致、
    Yordan

    [/报价]

    您好!
    我无法通过上面的链接下载正确的原理图。
    显示链接已断开。
    此致、
    Kshitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是 lcdk 产品文件夹的链接:
    www.ti.com/.../tmdslcdk138

    请参阅设计文件(1)部分。 实际链接称为: OMAPL138 LCD 套件(原理图、BOM、布局和光绘文件) v.A7a。 原理图位于 zip 文件中、您将通过此链接下载该文件。

    此致、
    Yordan