This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:连续 MMC 时钟

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676521/linux-am5728-continuous-mmc-clock

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

是否可以通过设置任何寄存器来连续为 MMC 器件提供时钟、如果可以、您可以建议我如何操作。

H/W:Am5728Evm 电路板

谢谢、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、寄存器 MMCHS_CON 中的 CLKEXFREE 位(位16)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Biser
    设置 CLKEXFREE 位工作正常
    谢谢、
    Anil