This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:使用网络 Rx/Tx 工具进行数据传输

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675813/rtos-tda2p-acd-using-network-rx-tx-tools-for-data-transfer

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

是否可以使用 Processor SDK 03.02中提供的网络 Tx/Rx 工具来发送和接收视频帧以外的数据(数据、例如文件或任何数据结构)。  

如果是、则需要在代码中修改哪些内容以及应使用哪些命令进行数据传输。

此致、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    您可以使用网络工具使用数据类型元数据发送文件。 请在用例配置和空源链接中进行相应更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    感谢您的更新、我们将查看此内容。

    此致、
    Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    谢谢、此致、
    Prasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    是的、此问题已解决。
    谢谢。

    此致、
    Abhay