This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:U-boot 中的 LCD 驱动程序

Guru**** 2531580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/687674/linux-processor-sdk-am335x-lcd-driver-in-u-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好。 我需要你的帮助:)

我尝试在 u-boot 2017.09中添加闪屏、我使用 paralel LCD G057vn01、我已经按照中的教程进行了操作

当我在我的器件中安装它并从控制台进行调试时、请参阅如下内容:

U-Boot 2017.09 (2018年5月8日- 18:12:51 +0700)                                   
                                                                               
CPU :AM335X-GP 修订版2.1                                                        
I2C:  就绪                                                                    
DRAM: 512 MiB                                                                  
与驱动程序"omap_hmc"不匹配                                                
与驱动程序"omap_hmc"不匹配                                                
未找到某些驱动程序                                                     
复位源:发生上电复位。                                      
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.                                           
使用默认环境                                                       
                                                                               
电路板:BeagleBone Black                                                         
~~~~~~μ A 启动界面~~~~~~                                                     
~~~~~~~μ A MMC 成立了~~~~~~~                                                     
正在阅读 splash.bmp.gz                                                           
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC                                  
NET:  eth0:MII 模式                                                           
CPsw                                                                            
按空格键可在2秒钟内中止自动引导                                      
Board_name=[A335BNLT]……                                                       
Board_rev=[000c]...                                                            
切换到分区#0,确定                                                     
mmc0是当前器件                                                          
在器件0上找到 SD/MMC                                                        
**设备错误0:2 0x82000000 **                                                 
**设备错误0:2 0x82000000 **                                                 
切换到分区#0,确定                                                     
mmc0是当前器件                                                          
正在扫描 MMC 0:1...                                                             
GPIO:引脚56 (GPIO 56)值为0                                               
GPIO:引脚55 (GPIO 55)的值为0                                               
GPIO:引脚54 (GPIO 54)的值为0                                               
GPIO:引脚53 (GPIO 53)的值为1                                               
切换到分区#0,确定                                                     
mmc0是当前器件                                                          
GPIO:引脚54 (GPIO 54)的值为1                                               
正在检查:/uEnv.txt ...                                                     
正在阅读 uEnv.txt                                                                
1179字节在4ms 内读取(287.1 KiB/s)                                           
GPIO:引脚55 (GPIO 55)的值为1                                               
从/uEnv.txt 加载的环境                                               
正在从 MMC 导入环境...                                              
正在检查是否设置了 uvencmd ...                                                  
GPIO:引脚56 (GPIO 56)的值为1                                               
正在运行 envcmd ...                                                             
1757字节在30ms (56.6 KiB/s)内读取                                           
调试:[/boot/vmlinuz-3.8.13-bone79……

它可以读取我的"splash.bmp.gz"、但我在 LCD 中看不到任何内容、这是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laksono、

    请参阅 此主题。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我终于看到了 denx.bmp :D

    但是我的液晶屏上的图片颜色不正确:/

    为什么会发生这种情况? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您采取了哪些措施来使驱动程序正常工作?

    Steve K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请按照以下步骤操作... 我已经这么做了、它也起了作用
    e2e.ti.com/.../679597