请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3703 大家好,
请 在我的应用程序中没有 操作系统 ( C 语言中的一个非常简单的调度程序)。 我对 代码和数据都使用少量的闪存(如256KB)。
我想使用 MMC/SD ,以便启动,然后用于数据存储
问题:
-是否可以 在原始模式下使用 MMC/SD (根本没有 文件系统)? 有什么建议/示例 ?
-ROM 引导 是否需要 任何格式(如 FAT)?
非常感谢
此致
卡洛