This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:使用 CCS 的 C6748 LCDK 闪存 NAND 或 SD/MMC

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/687894/tms320c6748-c6748-lcdk-flashing-nand-or-sd-mmc-using-ccs

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:CCStudioOMAPL138

  L138/C6748开发套件(LCDK) wiki 中有关使用 CCS 刷写 NAND 或 SD 的说明不适用于 CCSv7。  这些说明是否会更新?  我将项目导入为 ccsv3.3项目。  生成日志包括行"!warning:unresolved option:com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000_8.2.exe.compilerRelease.1704096607::!--symdebug:dwarf"