工具/软件:Linux
我使用集线器芯片 USB2514 连接到 USB musb-hdrc.1。系统在一段时间后运行,有时集线器的 USB 端口无法正常工作。当我插入 USB 闪存盘 时,内核将报告类似这样的错误
USB 2-1.1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号13
USB 2-1.1:找到新的 USB 设备、idVendor=0930、idProduct=6544
USB 2-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
USB 2-1.1:产品:DATATRAVELER 2.0
USB 2-1.1:制造商:Kingston
USB 2-1.1:序列号:60A44C3FAC7DCF149722461
scsi5:USB-storage 2-1.1:1.0
然后我输入 cmd "fdisk -l "、kenel 将像这样报告
不可纠正的错误:
不可纠正的错误:
end_request:I/O error、dev mtdblock0、sector 0
设备 mtdblock0上的缓冲区 I/O 错误,逻辑块0
不可纠正的错误:
不可纠正的错误:
end_request:I/O error、dev mtdblock0、扇区8
设备 mtdblock0上的缓冲区 I/O 错误,逻辑块1
不可纠正的错误:
不可纠正的错误:
end_request:I/O error、dev mtdblock0、扇区16
设备 mtdblock0上的缓冲区 I/O 错误,逻辑块2
不可纠正的错误:
不可纠正的错误:
end_request:I/O error、dev mtdblock0、扇区24
设备 mtdblock0、逻辑块3上的缓冲区 I/O 错误
不可纠正的错误:
不可纠正的错误:
end_request:I/O error、dev mtdblock0、sector 0
设备 mtdblock0上的缓冲区 I/O 错误,逻辑块0
我的 Linux 版本是3.2.0
集线器的一个端口连接到4G 模块,它将使用这些端口连接到虚拟5个串行端口。
不连接到2514 USB 集线器芯片的 USB 端口可以 很好地使用 USB 闪存盘。