This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:具有 Vision SDK 的 OmniVision 传感器

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676205/tda2evm5777-omnivision-sensors-with-vision-sdk

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

您好!

对于采用 Vision SDK 的传感器/透镜、我们有以下问题:

查询1:

我们从该视觉板中了解到、只有一个传感器可以连接到 TDA2x。

我们计划使用 Omnivision 传感器/透镜连接到 Vision 板。 (不使用多路解串器)

您能否确认 VisionSDK 的捕获链接能够从直接连接至 VisionSDK 的摄像机捕获视频帧?

查询2:

TI 是否在任何测试用例中使用过红外摄像头?  在使用带有 VisionSDK 的红外摄像头传感器和捕获链接时,您是否看到任何兼容性问题?

请提供您的意见。

谢谢、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    问题1:
    是的。 VISION SDK 支持直接连接到 TDA2 EVM 的 OV10635摄像头模块。

    问题2:
    您可以将摄像头模块与 TDA2上的红外滤波器相连。
    您可以使用我们的第三方使用 Vision SDK 完成的红外摄像头观看此 DM 演示。
    www.youtube.com/watch

    此致、
    斯坦利