This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:GLBCE 可在明亮的前照灯条件下实现弱光性能。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668073/rtos-tda3xevm-glbce-enabling-for-lowlight-performance-under-bright-headlight-condition

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们正在使用 VisionSDK 3.1处理 TDA3x。 我们的用例是后视全景。    当处于弱光状态时、我们无法控制从另一辆接近摄像头的车辆前照灯处发出的大灯下降。  

我们是否可以使用 GLBCE 来解决此问题? 如果可能、请分享我们如何 从 SDK 中启用 GLBCE?  

我们的传感器是 OV10640、MIPI CSI2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GLBCE 将在小程度上有所帮助。 您真正需要的是来自传感器的120dB HDR 模式。 请确保您正在图像管道中启用 HDR。 此外、选择光学器件以最大程度地减少耀斑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    关于光学器件、我们使用具有防眩光涂层的透镜。

    我们如何在图像管道中启用 HDR? 在 ISS 设置中、有用于启用 WDR 的选项(单次 WDR、双次 WDR)。 我们是如何启用 HDR 的?

    在后视全景用例中、我们尝试从 ISS 设置中选择单次 WDR 模式、但仍然观察到一些光传播(与线性模式相比、强度不大)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一定程度的光传播将始终存在。 您还可以尝试切换到 OPV10640的 R1F 版本。 R1E 版本存在与 R1F 中修复的透镜耀斑相关的已知问题。

    您还需要专门的图像调优以最大限度地减少耀斑、但请注意、它不会100%消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我们现在使用的是1F 修订版本。

    您能否详细说明最大程度地减小耀斑所需的专业调优类型、因为我们还使用 DCC 工具对 ISP 进行调优。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flare 在图像到达 ISP 之前出现在原始图像中。 因此、通过 DCC 工具进行 ISP 调优不会有所帮助。 您需要执行以下操作

    1.选择一个符合您用例目标的镜头,同时仍能最大限度地减少眩光

    2.与传感器供应商合作提供针对弱光和眩光调整的传感器设置

    此致、

    梅扬克