请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
我正在尝试将 ALSA API 和 OpenCL API 相结合、以实现音频实时应用。
我想使用 OpenCL 的 MapBuffer()函数将 CPU 的应用程序缓冲区映射到内核的参数。
基于 DSP 和 CPU 的功能使用同一 SDRAM。 我不知道我在哪里可以知道这些信息
有可能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我正在尝试将 ALSA API 和 OpenCL API 相结合、以实现音频实时应用。
我想使用 OpenCL 的 MapBuffer()函数将 CPU 的应用程序缓冲区映射到内核的参数。
基于 DSP 和 CPU 的功能使用同一 SDRAM。 我不知道我在哪里可以知道这些信息
有可能吗?