This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320C5535:构建和测试 TIesr API 时出现问题。

Guru**** 2986210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669398/linux-tms320c5535-problem-in-building-and-testing-the-tiesr-api

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Linux

这是一个非常基本的问题! 我正在尝试构建 TIesr API、但我在运行顶级 makefile 时遇到了问题。

第一个错误是、它在其原始路径中丢失了 TIesrDT 库文件!

我在初始步骤中肯定会遗漏一些东西。 请帮助您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你 Kovachev。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tushar、

    您是否能够解决此问题? 我注意到您已经关闭了线程。
    如果没有、请发布错误日志。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalindra、

    是的,它已经解决了,我从当地的 Unix 专家那里得到了帮助,它现在已经解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tushar、
    感谢您回帖您的问题已解决。
    您是否可以分享解决方案的内容? 这对于将来可能看到此主题的人很有帮助。 谢谢!

    Lali