This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:McASP Starterware、进一步处理所需的其他缓冲区。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669487/ccs-tms320c6748-mcasp-starterware-additional-buffer-requirement-for-further-processing

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已下载并运行 McASP Starterware 程序、并成功将其输入和输出音频。 我的目标是通过使用 FFT 对传入信号应用滤波器。 根据 Starterware 代码、有3个传输缓冲区和3个接收缓冲区、是否需要再制作一组三个缓冲区来处理数据? 根据我的理解、如果是这种情况、系统将能够并行记录、处理和输出。  

谢谢、

Calum

为了完整起见、请在下面找到我正在处理的代码:

/**
*\file mcaspPlaybk.c
*
\brief McASP 示例应用程序。 此应用程序回路输入
* 从 EVM 的 LINE_IN 连接到 EVM 的 LINE_OUT。
*/

*
*版权所有(C) 2012德州仪器(TI)公司- http://www.ti.com/
*

只要
符合以下条件*、就允许以源代码和二进制形式重新分发和使用*进行修改或不进行修改:
*
*源代码的重新分发必须保留上述版权
声明*、此条件列表和以下免责声明。
*
*二进制形式的再发行必须在

*
发行版随附的*文档和/或其他材料中复制上述版权声明、本条件列表和以下免责声明。
*
*未经

事先书面许可、不得使用德州仪器公司的名称或*其贡献者的名称认可或推广从本软件派生的产品*。
*
*本软件由版权所有者和贡献者
*按原样"提供、

且不承认任何明示或暗示的保证、包括但不限于*特定用途*的适销性和适用性的暗示保证。 在任何情况下、版权
*所有者或贡献者都不对任何直接、间接、偶然、
*特殊、模范、 或相应的损害(包括但不
限于*采购替代产品或服务;丧失使用、
*数据或利润; 或业务中断)、但出于
任何*责任理论、无论是合同、严格责任还是侵权
行为*(包括疏忽或其他原因)、即使
被告知可能会造成此类损坏、也是出于此类责任理论。
*/

#include "edma_event.h"
#include "interrupt.h"
#include "soc _C6748.h"
#include "hw_syscfg0_C6748.h"
#include "aic31.c6748.h"
#include "codecif.h"
#include "mcasp.h"
#include "aic31.ma.h"
#include "include "include "包含"h.h"#include "#include "h"




/*********
** 内部宏定义
//*

**可配置的值
*/*
用于发送/接收数据的插槽大小*/
#define SLOT_SIZE (16U)

/*用于发送/接收数据的字大小。 字大小<=插槽大小*/
#define WORD_SIZE (16U)

//
#define SAMPLING_RATE 将同时用于发送和接收段的采样率 (48000u)

/*通道数、L 和 R */
#define NUM_I2S_CHANNELS (2U)

/*每个音频缓冲器要使用的样本数*/
#define NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF (24000u)

/*每个 TX/Rx 使用的缓冲器数量*/
#define NUM_BUF (3U)

/*每个 TX/Rx 使用的链接参数集数量*/
#define NUM_PAR (2U)

/*指定参数集起始位置是*/
#define PAR_ID_START (40U)

/*循环缓冲区中的样本数*/
#define NUM_SAMESS_LOOP_BUF (10U)

/* AIC3106编解码器地址*/
#define I2C_SLAVE_CODE_AIC31 (0x18u)

/*在 AINTC 中映射的中断通道*/
#define INT_CHANNEL_I2C (2U)
#define INT_CHANNEL MCASP (2U)
#define INT_CHANGE_EMACC (2U)

/*用于接收的 McASP 串行器*/
#define MCASP_XSER_RX (14U)

/*用于发送的 McASP 串行器*/
#define MCASP_XSER_TX (13U)

/*
**下面的宏是根据上述输入计算
的*/
#define NUM_TX_SERIALIZERS ((NUM_I2S_CHANNELS >> 1)\
+(NUM_I2S_CHANNELS 和0x01)
#define NUM_RX_SERIALIZERS ((NUM_I2S_CHANNELS >> 1)\
+(NUM_I2S_CHANNELS 和0x01)
#define I2S_SLOTS ((1 << NUM_I2S_CHANNELS)- 1)

#define Bytes_per_sample. ((word_size >> 3)\
* NUM_I2S_CHANNELS)

#define AUDIO_BUF_SIZE (num_samples_per_audio_BUF \
* bytes_per_sample)

#define TX_DMA_INT_ENABLE (EDMA3CC_OPT_TCC_SET (1)|(1 \
<<EDMA3CC_OPT_TCINTEN 位移))
#define RX_DMA_INT_ENABLE (EDMA3CC_OPT_TCC_SET (0)|(1 \
<< EDMA3CC_OPT_TCINTEN 移位))

#define PAR_RX_START (PAR_ID_START)
#define PAR_TX_START (PAR_RX_START + NUM_PAR)

/*
**不可配置的定义
*/
#define SIZE_PARAMETERS (32U)
#define OPT_FIFO_WIDTH (0x02 <<8u)

/*********
** 内部函数原型
/
静态空 McASPErrorIsr (void);
静态空 McASPErrorIntSetup (void);
静态空 AIC31I2SConfigure (void);
静态空 McASPI2SConfigure (void);
静态空 McASPTxDMAComplHandler (void);
静态空 McASPRxDMAInHandler (void);
静态空 EDMA3CCComplisr (void);
静态空 I2SDataTxRxActivate (void);
静态空 I2SDMAParamInit (void);
静态空 ParamTxLoopJobSet (unsigned short parId);
静态空 I2SDMApeSxDMAActivate (void、unsigned Short)
unsigned short parToUpdate、
unsigned short linkAddr);
static void BufferRxDMAActivate (unsigned int rxBuf、unsigned short parId、
无符号短链接);

/
** 内部变量定义
/
静态无符号 char loopBuf[NUM_SAMPS_LOOP_BUF * bytes_per_sample]={0};

/*
**发送缓冲区。 如果要添加任何新的缓冲区,请在此处进行定义,
并**更新 NUM_BUF。
//
静态无符号 char txBuf0[AUDIO_BUF_SIZE];
静态无符号 char txBuf1[AUDIO_BUF_SIZE];
静态无符号 char txBuf2[AUDIO_BUF_SIZE];

/*
**接收缓冲器。 如果要添加任何新的缓冲区,请在此处进行定义,
并**更新 NUM_BUF。
//
静态 unsigned char rxBuf0[AUDIO_BUF_SIZE];
静态 unsigned char rxBuf1[AUDIO_BUF_SIZE];
静态 unsigned char rxBuf2[AUDIO_BUF_SIZE];

/***
接收数据的下一个缓冲区。 数据将在此缓冲区中接收。
*/
静态易失性 unsigned int nxtBufToRcv = 0;

/*
**填充最新版本的 RX 缓冲区。
*/
静态易失性 unsigned int lastFullRxBuf = 0;

/*
**参数 ID 的偏移量,从参数集开始。
*/
静态易失性无符号短整型 parOffRcvd = 0;

/*
**从参数集开始发送的参数 ID 偏移量。
*/
静态易失性无符号短整型 parOffSent = 0;

/*
**将从参数集开始发送的参数 ID 的偏移量。
*/
静态易失性无符号短整型 parOffTxToSend = 0;

/*
**最后发送的发送缓冲区。
*/
静态易失性无符号 int lastSentTxBuf = NUM_BUF - 1;

/*********
** 内部 CONSTATNT 定义
//
//接收缓冲区指针数组*/
静态无符号 int rxBufPtr[NUM_BUF]=
{
(unsigned int) rxBuf0、
(unsigned int) rxBuf1、
(unsigned int) rxBuf2
};


//发送缓冲区指针数组*/
静态无符号 int txBufPtR[NUM_BUF]=
{
(unsigned int) txBuf0、
(unsigned int) txBuf1、
(unsigned int) txBuf2
};

/*
**发送段的默认参数。 这将从
**一个环路缓冲器传输。
*/
静态结构 EDMA3CCPaRAMEntry const txDefaultPar =
{
(unsigned int)(EDMA3CC_OPT_DAM |(0x02 << 8u))、//选择字段
(unsigned int) loopBuf、//源地址*/
(unsigned short)(bytes_per_sample")、/* aCnt */
(无符号短整型)(NUM_SAMESS_LOOP_BUF)、/* bCnt */
(unsigned int) SOC_MCBSP_0_DATA_regs、/* dest 地址*/
(short)(bytes_per_sample")、/* source bIdx *
(短整型)(0)、/* dest bIdx */
(无符号短整型)(PAR_TX_START * SIZE _ParamSet)、/*链接地址*/
(无符号短整型)(0)、/* bcnt reload 值*/
(short)(0)、/*源 cIdx */
(短整型)(0)、/* dest cIdx */
(无符号短整型) 1 /* ccnt */
};

/*
**接收部分的默认参数。
*/
静态结构 EDMA3CCPaRAMEntry const rxDefaultPar =
{
(unsigned int)(EDMA3CC_OPT_SAM |(0x02 << 8u))、/* Opt 字段*
(unsigned int) SOC_MCBSP_0_DATA_regs、/*源地址*/
(unsigned short)(bytes_per_sample")、/* aCnt */
(无符号短整型)(1)、/* bcnt */
(unsigned int) rxBuf0、/* dest 地址*/
(短整型)(0)、/*源 bIdx *
(short)(bytes_per_sample)、/* dest bIdx */
(无符号短整型)(PAR_RX_START * SIZE _ParamSet)、/*链接地址*/
(无符号短整型)(0)、/* bcnt reload 值*/
(short)(0)、/*源 cIdx */
(短整型)(0)、/* dest cIdx */
(无符号短整型) 1 /* ccnt */
};

/
** 功能定义
//
//*
**为参数集指派循环作业
*/
static void ParamTxLoopJobSet (unsigned short parId)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;

memcpy (&ParamSet、&txDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

/*将参数链接到自身*/
ParamSet.linkAddr = parId * size_ParamSet;

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、parId、&ParamSet);
}/*


**初始化 DMA 参数。
** RX 基本参数集(通道)为0,TX 基本参数集(通道)为1。
**
** RX 参数集0将被初始化,以在 Rx 缓冲区0中接收数据。
**传输完成中断将不会为参数集0启用;
**参数集0将链接到 RX 的链接参数集启动(PAR_RX_START)。
**并且只能通过链接参数集进行进一步的接收。
**例如,如果 PAR_RX_START 值为40,且参数数为2,
**接收参数集链接将初始化为0->40->41->40**

TX 参数集将初始化为从循环缓冲区传输。
**可以配置循环缓冲区的大小。
**传输完成中断将不会为参数集1启用;
**参数集1将链接到 TX 的链接参数集启动(PAR_TX_START)。
**所有其它参数集将链接到自身。
**且仅通过链接参数集进行进一步传输。
**例如,如果 PAR_RX_START 值为42,且参数数为2,
**因此传输参数集链接将初始化为1->42->42,43->43。
*/
static void I2SDMAParamInit (void)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;
int idx;

/*初始化接收的第0个参数集*/
memcpy (&ParamSet、&rxDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_reg、EDMA3_CHA_McASP0_RX、&ParamSet);

/*进一步的参数集,启用中断*/
ParamSet.op= RX_DMA_INT_ENABLE;

for (idx = 0;idx < NUM_PAR;idx++)
{
paramSet.destAddr = rxBufPtr[idx];

ParamSet.linkAddr =(PAR_RX_START +((IDx + 1)% NUM_PAR)
*(size_ParamSet);

ParamSet.bCnt = NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF;

/*
**对于第一个链接参数集,开始接收第二个参数集
**仅限样本,因为中已接收到第一个样本
** Rx 缓冲器0本身。
*
if (0 = idx)
{
paramSet.destAddr += bytes_per_sample_sample_;
ParamSet.bcnt = bytes_per_sample_sample_sample_}


EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、(PAR_RX_START + IDx)、&ParamSet);
}

/*初始化接收所需的变量*/
nxtBufToRcv = idx % NUM_BUF;
lastFullRxBuf = NUM_BUF - 1;
parOffRcvd = 0;

/*初始化传输的第一个参数集*/
memcpy (&ParamSet、&txDefaultPar、Size_ParamSet);

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_reg、EDMA3_CHA_McASP0_TX、&ParamSet);

/*参数的其余部分,启用循环作业*/
for (idx = 0;idx < NUM_PAR;idx++)
{
ParamTxLoopJobSet (PAR_TX_START + IDx);
}

/*初始化要传输的变量*/
parOffSent = 0;
lastSentTxBuf = NUM_BUF - 1;
}

//***
用于将编解码器配置为 I2S 模式
的函数*/
static void AIC31I2SConfigure (void)
{
volatile unsigned int delay = 0xFFF;

AIC31Reset (SOC_I2C_0_regs);
while (delay--);

/*配置数据格式和采样率*/
AIC31DataConfig (SOC_I2C_0_regs、AIC31_datatype_I2S、SLOT_SIZE、0);
AIC31SampleRateConfig (SOC_I2C_0_regs、AIC31_mode_both、SAMPLING_RATE);

/*初始化 ADC 和 DAC */
AIC31ADCInit (SOC_I2C_0_regs);
AIC31DACInit (SOC_I2C_0_regs);
}/*


**将 McASP 发送部分配置为 I2S 模式。
*/
static void McASPI2SConfigure (void)
{
McASPRxReset (SOC_MCASP_0_CTRL_regs);
McASPTxReset (SOC_MCASP_0_CTRL_regs);

/*为 DMA 传输启用 FIFO */
McASPReadFifoEnable (SOC_MCASP_0_FIFO_REGS、1、1);
McASPWriteFifoEnable (SOC_MCASP_0_FIFO_REGS、1、1);

/*以发送器/接收器格式单位设置 I2S 格式*/
McASPRxFmtI2SSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、WORD_SIZE、SLOT_SIZE、
McASP_RX_MODE_DMA);
McASPTxFmtI2SSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、WORD_SIZE、SLOT_SIZE、
McASP_TX_MODE_DMA);

/*配置帧同步。 I2S 应采用 TDM 格式、具有2个插槽*/
McASPRxFrameSyncCfg (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、2、MCASP_RX_FS_WIDTH_WORD、
McASP_RX_FS_EXT_BEGIN_ON_FALL_EDGE);
McASPTxFrameSyncCfg (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、2、MCASP_TX_FS_WIDTH_WORD、
McASP_TX_FS_EXT_BEGIN_ON_RIS_EDGE);

/*为接收器配置时钟*/
McASPRxClkCfg (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLK_EXTERNAL、0、0);
McASPRxClkPolaritySet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLK_POL_RIS_EDGE);
McASPRxClkCheckConfig (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLKCHCK_DIV32、
0x00、0xFF);

/*配置发送器的时钟*/
McASPTxClkCfg (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_TX_CLK_EXTERNAL、0、0);
McASPTxClkPolaritySet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_TX_CLK_POL_FALL_EDGE);
McASPTxClkCheckConfig (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_TX_CLKCHK_DIV32、
0x00、0xFF);

/*启用 RX 和 TX 部分的同步*/
McASPTxRxClkSyncEnable (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);

/*启用发送器/接收器插槽。 I2S 使用2个插槽*/
McASPRxTimeSlotSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、I2S_SLOTS);
McASPTxTimeSlotSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、I2S_SLOTS);

/*
**设置串行器,当前只有一个串行器设置为
**发送器和一个串行器作为接收器。
*
McASPSerialerRxSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_XSER_RX);
McASPSerialerTxSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_XSER_TX);

/*
**配置 McASP 引脚
**输入-帧同步、时钟和串行器 Rx
**输出-串行器 Tx 连接到编解码器的输入
*
McASPPinMcASPSet (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs、0xFFFFFFFF);
McASPPinDirOutputSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_PIN_AXR (MCASP_XSER_TX));
McASPPinDirInputSet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_PIN_AFSX
| MCASP_PIN_ACLKX
| MCASP_PIN_AFSR
| MCASP_PIN_ACLKR
| MCASP_PIN_AXR (MCASP_XSER_RX);

/*为 McASP 启用错误中断*/
McASPTxIntEnable (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_TX_DMAERROR
| MCASP_TX_CLKFAIL
| MCASP_TX_SYNCERROR
| MCASP_TX_UNDERRUN);

McASPRxIntEnable (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_DMAERROR
| MCASP_RX_CLKFAIL
| MCASP_RX_SYNCERROR
| MCASP_RX_overrun);
}

/*
**在 AINTC 中为 EDMA 设置中断
*/
静态空 EDMA3IntSetup (void)
{
#ifdef _TMS320C6x
IntRegister (C674x_MASK_INT5、EDMA3CCIntIsr);
IntEventMap (C674x_MASK_INT5、SYS_INT_MASK_INT1_INT1_0)
;IntC674x_INT_MASK_INT_INT_INT1_INT_INT1_0;
其他
内部寄存器(SYS_INT_CCINT0、EDMA3CCComplisr);
IntChannelSet (SYS_INT_CCINT0、INT_CHANGE_EMACC);
IntSystemEnable (SYS_INT_CCINT0);
#endif
}

/*
**在 AINTC 中设置 McASP 的错误中断
*/
静态空 McASPIntSetup (void)
{
#ifdef _TMS320C6x
IntRegister (C674x_MASK_INT6、McASPErrorIsr);
IntEventMap (C67SYS_MASK_INT_INT6、C674x_INT0
);IntINT0_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_
其他
/*注册 McASP 的错误 ISR */
内部寄存器(SYS_INT_MCASPINT、McASPErrorIsr);

IntChannelSet (SYS_INT_MCASPINT、INT_CHANGE_MCASP);
IntSystemEnable (SYS_INT_MCASPINT);
#endif
}

/*
**激活数据传输/接收
**调用此函数之前,DMA 参数应准备就绪。
*/
static void I2SDataTxRxActivate (void)
{
/*启动时钟*/
McASPRxClkStart (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_RX_CLK_external);
McASPTxClkStart (SOC_MCASP_0_CTRL_regs、MCASP_TX_CLK_external);

/*为传输启用 EDMA */
EDMA3 EnableTransfer (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHA_McASP0_RX、
EDMA3_TRIG_MODE_EVENT);
EDMA3 EnableTransfer (SOC_EDMA30CC_0_regs、
EDMA3_CHA_McASP0_TX、EDMA3_TRIG_MODE_EVENT);

/*激活串行器*/
McASPRxSerActivate (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);
McASPTxSerActivate (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);

/*确保 XDATA 位清零*/
while (McASPTxStatusGet (SOC_MCASP_0_CTRL_regs)和 MCASP_TX_STAT_DATAREADY);

/*激活状态机*/
McASPRxEnable (SOC_MCBSP_0_CTRL_regs);
McASPTxEnable (SOC_MCASP_0_CTRL_regs);
}

/*
**激活给定缓冲区参数集的 DMA 传输。
//
void BufferTxDMAActivate (unsigned int txBuf、unsigned short numSamples、
unsigned short parId、unsigned short linkParar)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;

/*复制默认参数集*/
memcpy (&ParamSet、&txDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

/*启用完成中断*/
ParamSet.op= TX_DMA_INT_ENABLE;
ParamSet.srcAddr = txBufPtr[txBuf];
ParamSet.linkAddr = linkPar * size_ParamSet;
ParamSet.bCnt = numSamples;

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、parId、&ParamSet);
}/*


**主函数。 应用从这里启动。
*/
int main (void)
{
无符号短整型 parToSend;
无符号短整型 parToLink;

/*为 I2C 模块0设置引脚多路复用器*/
I2CPinMuxSetup (0);
McASPPinMuxSetup();

/*为 McASP 模块加电*/
PSCModuleControl (SOC_PSC_1_regs、HW_PSC_McASP0、PSC_POWERDOMAIN_AYS_ON、
PSC_MDCTL_NEW_ENABLE);

/*为 EDMA3CC_0和 EDMA3TC_0加电*/
PSCModuleControl (SOC_PSC_0_regs、HW_PSC_cC0、PSC_POWERDOMAIN_AYS_ON、
PSC_MDCTL_NEW_ENABLE);
PSCModuleControl (SOC_PSC_0_regs、HW_PSC_TC0、PSC_POWERDOMAIN_AYST_ON、
PSC_MDCTL_NEW_ENABLE);

#ifdef _TMS320C6x
//初始化 DSP 中断控制器
IntDSPINTCInit();
#else
/*初始化 ARM 中断控制器。*/
IntAINTCInit();
#endif

/*初始化编解码器 AIC31的 I2C 0接口*/
I2CCodecIfInit (SOC_I2C_0_regs、INT_CHANNE_I2C、I2C_SLAVE_CODE_AIC31);

EDMA3初始(SOC_EDMA30CC_0_regs、0);
EDMA3IntSetup();

McASPErrorIntSetup();

#ifdef _TMS320C6x
IntGlobalEnable();
#else
/*启用全局级别的中断生成*/
IntMasterIRQEnable();
IntGlobalEnable();
IntIRQEnable();
#endif

/*
**请求 EDMA 通道。 通道0用于接收和
**通道1用于传输
*
EDMA3RequestChannel (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHANNEL_TYPE_DMA、
EDMA3_CHA_McASP0_TX、EDMA3_CHA_McASP0_TX、0);
EDMA3RequestChannel (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHANNEL_TYPE_DMA、
EDMA3_CHA_McASP0_RX、EDMA3_CHA_McASP0_RX、0);

/*初始化 DMA 参数*/
I2SDMAParamInit();

/*将编解码器配置为 I2S 模式*/
AIC31I2SConfigure();

/*为 I2S 配置 McASP */
McASPI2SConfigure();

/*激活音频传输和接收*/
I2SDataTxRxActivate();

/*
**永久循环。 如果接收到一个新的缓冲器、lastFullRxBuf 将为
**在 Rx 完成 ISR 中更新。 如果它不是 lastSentTxBuf、
将发送**缓冲区。 必须将其映射到正确的参数集。
*
while (1)
{
if (lastFullRxBuf!= lastSentTxBuf)
{
/*
**从链接参数集开始传输。 参数集
** 1将链接到 PAR_TX_START 处设置的参数。 所以请勿这样做
**更新参数设置1。
*
parToSend = PAR_TX_START +(parOffTxToSend % NUM_PAR);
parOffTxToSend =(parOffTxToSend + 1)% NUM_PAR;
parToLink = PAR_TX_START + parOffTxToSend;

lastSentTxBuf =(lastSentTxBuf + 1)% NUM_BUF;

/*复制缓冲区*/
memcpy ((void *) txBufPtr [lastSentTxBuf]、
(void *) pxBufPtr[lastFullRxBuf]、
AUDIO_BUF_SIZE);

/*
**通过相应地设置 DMA 参数来发送缓冲区。
**此处要发送的缓冲区和样本数按原样传递
**参数。 这一点很重要、如果只是传输段
**将被使用。
*
BufferTxDMAActivate (lastSentTxBuf、NUM_Samples_per_AUDIO_BUF、
(无符号短整型) parToSend、
(无符号短整型) parToLink);
}
}
/*


**激活给定缓冲区中参数集的 DMA 传输。
*/
static void BufferRxDMAActivate (unsigned int rxBuf、unsigned short parId、
unsigned short parLink)
{
EDMA3CCPaRAMEntry 参数集;

/*复制默认参数集*/
memcpy (&ParamSet、&rxDefaultPar、Size_ParamSet - 2);

/*启用完成中断*/
ParamSet.op= RX_DMA_INT_ENABLE;
paramSet.destAddr = rxBufPtr[rxBuf];
ParamSet.bCnt = NUM_SAMESS_PER_AUDIO_BUF;
ParamSet.linkAddr = parLink * Size_ParamSet;

EDMA3SetPaRAM (SOC_EDMA30CC_0_regs、parId、&ParamSet);
}

//
***一旦接收 DMA 完成
,将调用此函数*/
静态空 McASPRxDMAHandler (void)
{
unsigned short nxtParToUpdate;

/*
**更新 lastFullRxBuf 以指示新的缓冲区接收
**已完成。
*
lastFullRxBuf =(lastFullRxBuf + 1)% NUM_BUF;
nxtParToUpdate = PAR_RX_START + parOffRcvd;
parOffRcvd =(parOffRcvd + 1)% NUM_PAR;

/*
**更新要接收的缓冲区的 DMA 参数
**在适当的缓冲区中进一步的数据
*
BufferRxDMAActivate (nxtBufToRcv、nxtParToUpdate、
PAR_RX_START + parOffRcvd);

/*更新下一个缓冲区以接收数据*/
nxtBufToRcv =(nxtBufToRcv + 1)% NUM_BUF;
}

//
***此函数将在传输 DMA 完成后调用*/

静态空 McASPTxDMAComplHandler (void)
{
ParamTxLoopJobSet ((无符号短整型)(PAR_TX_START + parOffSent));

parOffSent =(parOffSent + 1)% NUM_PAR;
}

/*
** EDMA 传输完成 ISR
*/
静态空 EDMA3CCComplisr (void)
{
#ifdef _TMS320C6x
IntEventClear (SYS_INT_EDMA3_0_cC0_INT1);
#else
IntSystemStatusClear (SYS_INT_CCINT0);
#endif

/*检查接收 DMA 是否已完成*/
if (EDMA3GetIntrStatus (SOC_EDMA30CC_0_regs)&(1 << EDMA3_CHA_McASP0_RX))
{
/*清除第0个通道的中断状态*/
EDMA3ClrIntr (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHA_McASP0_RX);
McASPRxDMAComplHandler();
}

/*检查传输 DMA 是否已完成*/
if (EDMA3GetIntrStatus (SOC_EDMA30CC_0_regs)&(1 << EDMA3_CHA_McASP0_TX))
{
/*清除第一个通道的中断状态*/
EDMA3ClrIntr (SOC_EDMA30CC_0_regs、EDMA3_CHA_McASP0_TX);
McASPTxDMAComplHandler();
}
}/*


** McASP 的错误 ISR
*/
静态空 McASPErrorIsr (void)
{
#ifdef _TMS320C6x
IntEventClear (SYS_INT_McASP0_INT);
#else
IntSystemStatusClear (SYS_INT_MCASPINT);
#endif

;/*在此执行任何错误处理。*/
}/*********

文件结尾 / 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请分享您正在使用的 SDK 版本。

    此致。
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我使用的是 Code Composer Studio 6.2.0.00050

    谢谢、

    Calum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Calum、

    Starterware 是此器件的传统软件、我们仅支持现有项目使用此软件的裸机和无操作系统开发人员。 对于任何新的开发、我们建议使用 Processor SDK RTOS、该 RTOS 可为软件提供具有完全 RTOS 集成的 MCASP LLD 驱动程序。

    话虽如此、您是否需要分配额外的临时缓冲区来存储中间值将取决于您尝试在音频路径中插入的算法。 如果算法只是采用输入处理它、然后提供输出、那么您可以使用现有设置、而无需任何附加缓冲区、 但是、如果您要计算 FFT、然后对数据进行滤波、然后计算逆向 FFT 以输出数据、或者如果您必须通过一系列缓冲区传递输入、则可能需要分配额外的缓冲区。

    我建议您查看 K2G 上的音频均衡参考设计示例文件、了解我们如何实现代码。 此设计已集成到处理器 SDK RTOS 中、并在此处提供 MCASP 示例:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_MCASP

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢你的答复。 对于如何学习使用 Processor SDK ROTS 以及是否有任何可供我使用的指南/示例、您有什么建议吗? 我是一名本科生、并不认为自己是一名优秀的编程人员、因此我发现开发过程相当困难。 我已经浏览过软件开发人员指南以及 Processor SDK RTOS 入门指南、但很难完全理解所提供的信息。 您是否能够向我提供与 TMS320C6748 LCDK、音频处理或任何类似内容直接相关的任何信息?

    此致、
    Calum