This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:QT 版本

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676060/linux-processor-sdk-am437x-qt-version

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

您好!

我想知道未来发布的 Processor SDK 上的 Qt 版本。

我知道当前的处理器 SDK (版本04.02.00)是 Qt5.7.1。

TI 是否计划发布带有处理器 SDK 的 Qt5.9。 如果是计划的、请告诉我时间表。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前计划在2018年7月将 SDK 迁移到 Qt 5.9、作为 POR。 如果我们遇到迁移问题、这些计划可能会改变。